お取引場所の地域-言語を選択してください。

AMRセンサ(磁気センサ)のFAQ QホールICとの差別化ポイントは?

A

磁界の検知方向が異なります。センサの真上に磁石があるとき、磁石のNSの向きを垂直に置くのがホールIC配置。水平に置くのがAMRです。

磁石のN・S極付近は磁力が強いため、近くにクレジットカードなどの磁気データがあるとカードのデータに影響することがありますのでスマートフォンやノートPCなどの電子機器で磁石を垂直方向に置けない場合はAMRが有利になることがあります。(水平配置だと磁気データが消失しないということではありません。)

磁石の位置が大きく変更できないとき、AMRセンサは磁力線の向きでOFFすることができます。これを利用して極めて短いストロークのスイッチ、回転検知などへの応用ができます。

詳細は、AMRセンサ(磁気センサ)他方式との違いをご覧ください。
磁気センサ 基礎知識ー AMRセンサ(磁気センサ)とホールICの違い