お取引場所の地域-言語を選択してください。

AMRセンサ(磁気センサ)のFAQ Q感度ばらつき

A

AMRセンサの感度は個々のAMRセンサで異なります。

データシート上のHon・Hoffはその製品がどの範囲に入っているかを示しています。
(MRMS501A-001の製品規格はHon2.5mT以上・Hoff0.5mT以下です。とあるセンサはHon=1.8mT・Hoff1.6mT。他のセンサはHon=1.1mT・Hoff0.8mT、他はHon=2.2mT・Hoff2.1mT…のようにランダムな感度のセンサがにリールに巻かれています)