お取引場所の地域-言語を選択してください。

AMRセンサ(磁気センサ)のFAQ Q素子とIC

A

AMRセンサにはアナログ出力タイプとデジタル出力タイプがあります。

素子はアナログ出力タイプを指します。磁石の近付き方や磁石の回転位置をアナログ出力で取り出せます。アナログ出力は信号処理側が処理が別に必要になりますが、回転角度などの中間値を知ることができます。

ICは素子と同じ基板上にデジタル処理を行う回路を搭載していて、ひとつのセンサの中でアナログ出力を処理し、Hi・Loレベルで出力しますので信号処理が簡単です。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • ※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。