お取引場所の地域-言語を選択してください。

AMRセンサ(磁気センサ)のFAQ QAMRセンサが意図した位置で安定して動作するための配置設計上の注意点は?

A

AMRセンサを安定して動作させるには、磁石の選定・配置・磁界方向・センサの実装方向を適切に設計することが重要です。AMRセンサは、磁界の強さだけでなく磁力線(磁界)の向きにも影響を受けて動作します。そのため、磁石との距離や向き、周囲の磁石・磁性体、使用温度などの条件によって、意図しない位置でON/OFFしたり、動作が不安定になる場合があります。
設計時・評価時には、以下の項目を確認してください。

配置設計上の注意点

  1. 磁石の材質・サイズ・磁力が用途に適しているか
  2. 磁石が設計どおりの位置・距離に配置されているか
  3. 磁力線の向きがセンサの検知方向に対して適切か
  4. センサの実装方向が設計どおりであるか
  5. 周囲に他の磁石や磁性体(鉄製ネジ・鉄板など)が配置されていないか
  6. 使用温度範囲において、磁界強度やセンサ感度が変化していないか
  7. ON感度・OFF感度を満たす十分な磁界マージンが確保されているか

AMRセンサが意図した位置で安定して動作しない場合の主な原因

  1. 磁石の選定が用途に適していない
  2. 磁石の位置・向きが適切でない
  3. センサの実装方向が設計と異なる
  4. 周囲の磁石や磁性体の影響を受けている
  5. 温度変化によって磁界強度や感度が変化している
  6. ON/OFF判定に必要な磁界マージンが不足している

原因の詳細と主な対策

<原因① 磁石の選定が用途に適していない>

磁石の材質やサイズ、磁力が用途に適していない場合、設計どおりの位置でON/OFFしないことがあります。また、磁力が不足すると十分な磁界が得られず、逆に強すぎる場合はOFF位置でも磁界が残り、安定した動作が得られないことがあります。

主な対策

  • 用途に適した磁石を選定する
  • 磁石の材質・サイズ・磁力を確認する
  • ON位置とOFF位置の磁界条件を満たすことを確認する

<原因② 磁石の位置・向きが適切でない>

磁石が十分近くにあっても、磁力線の向きや配置が適切でない場合は、期待どおりに検知できないことがあります。AMRセンサは磁界の強さだけでなく、磁力線の向きにも大きく依存して動作するためです。また、磁石との距離が近すぎたり遠すぎたりすると、ON/OFF位置がずれたり、動作が不安定になることがあります。

主な対策

  • 磁石の極性・向きを確認する
  • 磁力線がセンサの検知方向と一致するよう配置する
  • ON位置では十分な磁界、OFF位置では十分低い磁界となるよう距離を調整する
  • 温度変化や部品ばらつきを考慮した余裕(マージン)を確保する

<原因③ センサの実装方向が設計と異なる>

センサの実装方向が設計時の想定と異なると、磁界方向との関係が変わり、期待した位置で動作しないことがあります。

主な対策

  • センサの実装方向を確認する
  • 基板設計どおりに実装されていることを確認する
  • 設計時に想定した磁界方向と一致していることを確認する

<原因④ 周囲の磁石や磁性体の影響を受けている>

近くに他の磁石や磁性体(鉄製ネジ・鉄板・フレームなど)があると、磁界分布が変化し、意図しない位置でON/OFFすることがあります。設計時には問題がなくても、組み立て後に追加された部品が影響する場合もあります。

主な対策

  • 磁石や磁性体は可能な限りセンサから離して配置する
  • 磁石とセンサの間に磁性体が入る構造は避ける
  • ネジやフレームなども含めて磁界への影響を確認する
  • 実機で磁界分布と動作を評価する

<原因⑤ 温度変化による影響>

温度が変化すると、磁石の磁力やセンサ感度も変化します。特に高温環境では磁石の磁力が低下しやすく、常温では問題がなくても、実使用環境で動作位置が変化する場合があります。

主な対策

  • 使用温度範囲でON/OFF条件を満たすよう設計する
  • 高温・低温環境で動作評価を実施する
  • 温度変化を考慮した磁界マージンを確保する

<原因⑥ ON/OFF判定に必要な磁界マージンが不足している>

ON感度とOFF感度に対して十分な磁界差が確保されていない場合、製品ばらつきや温度変化によって動作が不安定になります。

主な対策

  • ON時とOFF時の磁界差を十分に確保する
  • 磁界シミュレーションを活用して設計する
  • 実機評価により安定動作範囲を確認する

技術用語説明

  • AMRセンサとは

    AMR(Anisotropic Magnetoresistance:異方性磁気抵抗)効果を利用した磁気センサです。磁界の強さだけでなく、磁力線の向きによっても出力が変化し、位置検知や回転検知などに使用されます。

  • 磁界方向とは

    磁石から発生する磁力線の向きです。AMRセンサでは、磁界方向が検知特性に大きく影響するため、設計時に重要な要素となります。

  • 磁性体とは

    磁石の影響を受ける材料です。鉄製ネジや鉄板、フレームなどが代表例で、磁界分布を変化させる原因となる場合があります。

この情報が役立つ場面

  • 設計時:磁石選定、検知距離、磁石配置を検討する場合。

  • 評価時:試作品が想定位置で動作しない場合の原因切り分け。

  • トラブル解析時:誤動作や検知不良が発生した際に、配置・磁界・温度・実装状態のどこに問題があるかを整理。

  • 量産立ち上げ時:部品ばらつきや環境変化を考慮した設計マージンの妥当性確認。