お取引場所の地域-言語を選択してください。

AMRセンサ(磁気センサ)のFAQ Q開閉検知向けと回転検知向け磁気センサの違いは何か?

A

磁界の検知方法が異なります。

  • 開閉位置検知向けは、磁力の強い/弱い=磁石からの距離が遠いか、近いか。
  • 回転検知向けは、センサのパッケージと同じ平面上で磁力線が回転しているとき、磁力線の向きが検知方向と一致しているか、一致していないか。

動作の違いとして

  • 開閉位置検知向けのAMRセンサを回転系で使用すると、ONできる角度の範囲はOFFする角度より狭くなりますので注意してください。
  • 回転検知向けのAMRセンサを開閉や位置検知で使用すると、磁界がなくてもOFFできない場合がありますので使用しないでください。