お取引場所の地域-言語を選択してください。

焦電型赤外線センサのFAQQ焦電型赤外線センサの検知距離は?

A
検知距離は様々な条件によって変わりますので、規定することはできません。

以下の条件によって検知距離は変わります。

①センサ自体の感度
②フレネルレンズ(ミラー)の種類
③回路条件
(増幅率、増幅回路の周波数特性、コンパレータ―の閾値 等)
④環境温度
⑤対象物(人)の状況
(動くスピード、背の高さ、服、動く方向 等)