お取引場所の地域-言語を選択してください。

焦電型赤外線センサのFAQQはんだ付けの方法を教えてください。

A
はんだ付け条件は以下のようになります。
<リードタイプ>
端子のはんだ付けは、こて先はんだで行って下さい。
端子のはんだ付けは、できるだけすばやく行って下さい。
具体的には下記の範囲で行って下さい。
 ・はんだのこて先温度:350℃以下
 ・時間
  端子根元からの長さ 1~3mm :1ヶ所につき3秒以内
  端子根元からの長さ 3mm以上 :1ヶ所につき10秒以内

SMDタイプはリフロー対応しております。 

両タイプともフロー対応しておりません