お取引場所の地域-言語を選択してください。

空中超音波センサのFAQQ消費電力はどれくらいでしょうか?@回路によって違うと思いますが、○m検知の場合、電源電圧はどれくらいで、消費電流どれくらいなどの目安を教えてください。

A
共振時のインピーダンスは400Ω程度です。駆動電圧5Vpp、1波駆動のときに、瞬間的に約6.3mA流れます。しかし、距離計測では間欠駆動しますので、定常的に電流が流れるわけではありません。ひとつの事例として8波駆動、100ms間隔で駆動するとDUTYは0.02%ですので、平均電流は10uAとなります。受信回路ゲイン80dBのときに上記駆動条件で2m程度の距離検知が可能です。