お取引場所の地域-言語を選択してください。

空中超音波センサのFAQQ検知した対象物の大きさ・形はわかりますか?

A
弊社のセンサで物体の大きさを判定することは困難です。アレイ化して使用すれば、エコーの到達時間の差から物体の大きさを判定することは可能と思いますが、技術的にもコスト的にも現実的ではありません。(平面の大きさならCCDカメラで画像認識した方がはるかに安上がりです。物体の大きさを認識するためには、医療用の超音波診断装置のように、アレー化と高度な画像処理が必要になります。また、反射波を検知する範囲を限定する必要がありますので、空中超音波で大きさ認識するのは現実的なソリューションではないと考えています)。