お取引場所の地域-言語を選択してください。

空中超音波センサのFAQQ健康に影響はありませんか?@超音波によって人体や動物(ペット)の健康に影響することはないでしょうか?

A
空中を伝搬する超音波の音量を規制する法律はありません。一般的なガイドラインとして、105~115dB以上の超音波を長時間浴びると耳鳴りや不快感をもたらす場合があると報告されていますので、使用される距離範囲において上記ガイドラインを超えないことをお勧めします。