お取引場所の地域-言語を選択してください。

振動センサのFAQ Q振動センサの推奨リフローファイルを教えてください。

A
標準リフロー温度プロファイル
予熱条件 150 ⇛ 200°C 60~150s
加熱条件 220°C以上 20~60s
ピーク温度 245±10°C

注意事項

  1. 当製品はリフローはんだ実装を前提に設計されたものです。手はんだ付け、導電性接着剤等での接合はしないでください。
  2. 当製品は必ず標準ランドパターンを用いてプリント基板に実装して使用してください。それ以外の実装方法で使用された場合、性能を保証しません。
  3. 当製品は一度でも限度を超えた高温状態になると、圧電特性を失い機能しなくなります。
  4. 当製品は湿度に対して影響を受けやすいため、いかなる洗浄も推奨いたしかねます。洗浄される場合は、貴社の責任範囲内でのご使用になりますことをあらかじめご了承ください。