お取引場所の地域-言語を選択してください。

振動センサのFAQ Q振動センサの評価ボードの使い方を教えてください。

A

評価ボードの使用方法

  • VDDとGNDの配線を直流電源に接続し、供給電圧を印加してください。(5Vdc)
  • OUTとTEMP_OUTの配線を測定器に接続し、感度と温度センサの出力を測定してください。
  • 配線長が不足する場合は、別の配線を用意し、評価ボードにはんだ付けしてください。
評価ボードの図
Wire Description
VDD Power Supply(positive)
GND Ground
OUT Output
TEMP_OUT Temperature sensor output

注意事項

  • PKGM-200D-R(差動出力品)を用いて加速度の出力(OUT−)を使用しない場合、加速度出力(OUT+)は半分となります。