お取引場所の地域-言語を選択してください。

振動センサのFAQ Q振動センサの固定方法について教えてください。

A

振動センサの固定方法

  • 評価ボードをDUT(試験対象)に接着剤またはネジで取り付けてください。
  • 高周波振動を測定するためには、隙間なく測定対象に固定することが重要です。初期評価の場合は、両面テープやカプトンテープを使用いただけます。
  • しかし、より正確な測定のためには、両面テープよりも接着剤またはネジでの固定をお勧めします。
  • ※高周波の伝達が阻害されるため、柔らかい材料での取り付けは推奨しません。
固定方法の図(悪い例と良い例)