お取引場所の地域-言語を選択してください。

NTCサーミスタのFAQQ[NC* シリーズ]最大動作電流をオーバーして使用した場合の影響と対策は何ですか?

A

NTCサーミスタに最大動作電流以上の電流が流れると、自己発熱の増加により温度検知精度が下がるとされます。
最大動作電流以下での使用が推奨され、超えて使用する場合は温度誤差を実機で確認することが必要とされます。

確認手順

  • 実際に流れる電流が、製品の最大動作電流以下であるかを確認します。
  • 最大動作電流以上での使用を想定する場合は、温度誤差を実機で確認します。

影響の詳細と主な対策

<最大動作電流以上の電流が流れる>

NTCサーミスタに最大動作電流以上の電流が流れると、自己発熱の増加により温度検知精度が下がります。
村田製作所では、最大動作電流を「サーミスタが0.1°C自己発熱をする電流」と定義しており、自己発熱による温度精度低下の上限を0.1°Cに設定しています。

主な対策

  • 最大動作電流以下で使用することが推奨されます。
  • 最大動作電流以上で使用する場合は、温度誤差を実機で確認することが推奨されます。

技術用語説明

  • 自己発熱

    自己発熱とは、サーミスタが抵抗体であるため、電力を消費することで発熱を伴う現象であるとされます。

  • 最大動作電流

    最大動作電流とは、電流を印加することでサーミスタが0.1°C自己発熱をする電流であるとされます。

  • 温度検知精度

    温度検知精度とは、サーミスタで検知した温度の正確さを示すものであり、自己発熱が増加するとその精度に影響するとされます。

この情報が役立つ場面

  • 設計時
    回路設計時に、サーミスタへ流れる電流が最大動作電流以下になるよう確認する際に役立ちます。

  • 評価時
    試作機や評価機で、自己発熱による温度誤差が発生していないかを確認する際に役立ちます。

  • トラブル解析
    温度検知精度の低下が発生した場合に、自己発熱の増加が原因かどうかを切り分ける際に役立ちます。

  • 量産不具合
    量産品で温度誤差が問題となった場合に、実使用条件で最大動作電流を超えていないかを確認する際に役立ちます。