お取引場所の地域-言語を選択してください。

NTCサーミスタのFAQQ[NC* シリーズ]一般に抵抗器は消費電力/定格電力が記載されているが、NTCサーミスタにはなぜ記載されていないのですか?

A

サーミスタは温度に応じて抵抗が大きく変化するために、消費電力も大きく変化します。また、お客様の実装条件によって熱放散定数も変化し同じ消費電力でも発熱状態が異なります。このような理由から、抵抗器のように消費電力を規定することが難しく記載しておりません。代わりに、サーミスタに印加できる最大電圧を規定しています。詳細データは、個別品番ページの下側にある、『最大電圧軽減曲線データ』をご参照ください。