お取引場所の地域-言語を選択してください。

NTCサーミスタのFAQQ[NXF シリーズ]NTCサーミスタの抵抗値測定時の注意点は何ですか?

A

NTCサーミスタは、温度変化により抵抗値が変化する特性を持っています。したがって、抵抗値測定時には測定環境温度の変動を小さくすることが重要です。
測定環境温度の変動を小さくするポイントを紹介します。

ポイント1
素子や基板を手で触れないように、抵抗値測定を行ってください。
ポイント2
抵抗値測定スペースの環境温度がわかるように、温度計を設置してください。

NTCサーミスタ抵抗測定時の注意事項をご紹介します。