お取引場所の地域-言語を選択してください。

NTCサーミスタのFAQQ[NC* シリーズ]NTC品番選定のガイドライン等はありますか?

A

ガイドラインはありませんが、ご検討いただくセットにより、一般品か高信頼性タイプを選定いただき、スペース観点からサイズを選定ください。抵抗値については、温度監視ポイントで取り扱いし易い抵抗値を選定ください。XH103(R25=10kΩ)、WF104(R25=100kΩ)が汎用的に使用されています。測定する必要な温度精度から抵抗値の偏差を確定ください。