お取引場所の地域-言語を選択してください。

PTCサーミスタ(ポジスタ)のFAQQ[PRF シリーズ]測定物に接着材で固定する際の注意はどのようなことでしょうか?

A

環境の変化により封入樹脂が膨張・収縮しますと、素子に応力がかかります。弾力性のある樹脂(熱伝導の良いシリコーン系など)をご使用ください。使用可否については、十分な評価をお願いします。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。