お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミック発振子(セラロック)のFAQQSMDタイプセラロックについて、推奨のリフロー条件はありますか?

A
下記はんだ条件での実装を推奨させていただきます。なお、本製品はフロー方式には対応していません。

推奨フラックスおよびはんだ
フラックス
ロジン系フラックスをお使いください。
水溶性フラックスは使用しないでください。
はんだ
Sn-3.0Ag-0.5Cu組成のはんだをご使用ください。クリームはんだ塗布厚は、0.10~0.15mmの範囲でお願いします。

推奨はんだ

予熱
150~180゚C , 60~120秒
加熱部
220゚C以上 , 30~60秒
ピーク温度
上限:260゚C , 1秒以内
下限:245゚C , 5秒以内

※リードタイプセラロックの推奨フロー条件については下記をご参照ください。
Q.リードタイプセラロックについて、推奨のフロー条件はありますか?