お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミック発振子(セラロック)のFAQQリードタイプセラロックについて、推奨のフロー条件はありますか?

A
リード部のフロー槽への浸漬に関して、当社でははんだ耐熱性試験を実施し、下記条件にて問題が無いことを確認しております。下記温度/時間以下の浸漬時間にて実装してください。

はんだ耐熱性試験条件
+260±5℃の溶融はんだに端子の根元から1.5mmの位置まで10±1.0秒間浸す。

※SMDタイプセラロックの推奨リフロー条件については下記をご参照ください。
Q.SMDタイプセラロックについて、推奨のリフロー条件はありますか?