お取引場所の地域-言語を選択してください。

産業・自動車分野向けPoC回路における高速シリアル基板設計最適化とノイズ対策事例紹介

オンデマンドセミナー
産業・自動車分野向けPoC回路における
高速シリアル基板設計最適化とノイズ対策事例紹介

内容

本オンラインセミナーはRITAエレクトロニクス株式会社との共同開催となります。

メインテーマ

①産業・自動車分野向け高速シリアル基板の設計最適化 ~電源重畳対応の最新事例~(RITAエレクトロニクス株式会社)

②PoCシステムにおけるインダクタ部品の活用事例 ~SIの改善とノイズ対策手法~(株式会社村田製作所)

こんな方にオススメ

①産業・自動車分野向け高速シリアル基板設計最適化にご興味のある方

産業や自動車分野では、カメラの画像信号伝送に高速シリアル方式が採用されており、この主配線を用いてカメラへの電源供給や制御信号送信も行えます。主配線と電源配線との接続点に介在させるインダクタなど部品や基板設計の最適化により、画像信号波形や反射を規格内にできます。本講演では、CoaXPress(CXP)という産業用画像インタフェースを主な題材として、設計最適化方法を当社独自の最新事例をもとに説明します。

②車載高速I/FやPoCにご興味のある方、ノイズ対策に携わる技術者の方

PoC(Power over Coax)は電源と信号を1本の同軸ケーブルに重畳させるものであり、配線設計の簡素化やハーネスの軽量化が可能です。PoCはADASやサラウンドビュー用カメラの自動車機器に採用されているため、高いレベルのノイズ対策が必要です。そこで、PoCに使われるSerDes信号に関して信号品位の改善やノイズ対策について、本講演でご紹介いたします。車載高速I/FやPoCを使ったシステムにご興味のある方、ノイズ対策に携わる方はぜひご視聴ください。

講師

RITAエレクトロニクス株式会社
開発・ソリューション本部
技術開発グループリーダー
本木 浩之 氏

株式会社村田製作所
EMI事業部 アプリケーション開発部
技術開発1課
中村 佳惠

お申し込み方法

下記フォームからご登録ください。

*必須項目

前回セミナー参加者の声

前回セミナー「5G通信端末におけるノイズ問題とその対策実例紹介」の参加者より、アンケートにて様々なお声を頂いております。

  • ノイズ対策の必要性について勉強になった。(某メーカー様)
  • とても分かりやすい説明だった。(某電子デバイスメーカー様)
  • 今後もセミナーに参加したい。(某システム企業様)

本ウェビナーで紹介する製品情報

ページトップへ戻る