Select your region & language

세계 최초, XBAR 기술을 사용한 고주파 필터 제품 상용화 ~3GHz 이상의 고주파 대역에서 높은 감쇠 및 저손실 신호 검출 실현~

  • Acoustic Wave Device

2025-07-08

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주요 특장점
  • 세계 최초로 XBAR 기술을 활용한 고주파 필터 제품
  • 3GHz 이상의 고주파 대역에서 저손실, 고감쇠, 광대역 실현
  • SAW 필터 전문성을 결합하여 우수한 품질과 가격 경쟁력 모두 달성

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 세계 최초로※1 XBAR 기술※2을 사용한 고주파 필터의 양산을 시작했다. 본 제품은 당사가 2022년에 인수한 Resonant Inc.의 XBAR 기술과 당사의 필터 기술을 결합하여 개발한 것으로 3GHz 이상의 고주파 대역에서 주변 주파수※3의 불필요한 신호들을 제거하고 필요한 신호만을 저손실로 검출할 수 있다.

  • ※1당사 조사, 2025년 7월 7일 기준
  • ※2XBAR 기술: 빗살형 전극과 압전 단결정 박막을 활용하여 벌크파를 발생시키는 무라타 고유의 필터 기술
  • ※3주변 주파수: 특정 무선 통신 규격에서 사용하지 않는 주파수 대역

최근 5G나 6G 등의 이동 통신 시스템, Wi-Fi 6E나 Wi-Fi 7과 같은 무선 LAN 규격이 발전함에 따라 초고속 및 대용량 통신에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다. 이러한 통신 기술들에 활용되는 3GHz 이상의 고주파 대역에서는 기존에는 필요한 신호를 추출하기 위해 LTCC(low temperature co-fired ceramic) 필터나 BAW(bulk acoustic wave) 필터를 사용하는 것이 일반적이었다. 하지만, LTCC 필터나 기존의 BAW 필터는 고주파 대역에서 감쇠량이 충분하지 않아, 주변 주파수의 불필요한 신호를 통과시켜 노이즈를 유발하는 문제가 있었다.

Resonant Inc.의 XBAR 기술과 당사의 독자적인 기술을 융합해 개발한 본 제품은 3GHz 이상의 고주파 대역에서도 높은 감쇠량을 실현해 노이즈 발생을 효과적으로 억제할 수 있다. 또한 본 제품은 고주파 대역의 통신에서 중요한 저손실 및 광대역 특성을 모두 지원함으로써 초고속, 대용량의 고품질 통신에 기여한다.

XBAR는 6G의 10GHz 이상의 초고주파 대역에서도 높은 감쇠량 및 저손실, 광대역을 실현할 수 있는 기술이다. 당사는 앞으로도 시장의 니즈를 충족하는 고주파 필터 부품을 지속적으로 개발함으로써 무선 통신 기술의 고성능화, 고기능화에 기여할 것이다.

제품의 주요 특장점

  • 세계 최초로 XBAR 기술을 활용한 고주파 필터 제품
  • 3GHz 이상의 고주파 대역에서 저손실, 고감쇠, 광대역 실현
  • SAW 필터 전문성을 결합하여 우수한 품질과 가격 경쟁력 모두 달성
주요 사양
특성 사양
통과 대역 5150 ~ 7125MHz
삽입 손실 2.2dB (typ.)
감쇠 11dB (typ.) @4800 ~ 5000MHz
28dB (typ.) @3300 ~ 4800MHz
27dB (typ.) @7737 ~ 8237MHz
26dB (typ.) @10300 ~ 14250MHz
반사 손실 17dB (typ.)

양산 거점:

일본 내 무라타 제조 시설

주요 애플리케이션

스마트폰, 웨어러블 기기, 노트북, 게이트웨이 등 무선 기능을 탑재한 기기

문의

본 제품에 대한 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.