주식회사 무라타 제작소(이하, 「당사」)는, 이번에 자동차 전용으로 세계 최소 사이즈인
※11005M 사이즈의 삼단자 저 ESL 적층 세라믹 콘덴서 「NFM15HC105D0G3」 및 1608M사이즈에 있어 세계 최대의 정전 용량인 10 µF의 자동차용 삼단자 저 ESL 적층 세라믹 콘덴서 「NFM18HC106D0G3」의 양산을 개시했습니다.
| ※1 당사 조사 시점 : 2020년 4월 22일 |
최근 ADAS(선진 운전 지원 시스템)와 자율주행 등 자동차의 고기능화에 따라 자동차 1대에 탑재되는 프로세서 수가 증가하고 있으며, 이것들이 올바르게 작동되기 위해 적층 세라믹 콘덴서의 탑재 수도 증가하고 있습니다. 이러한 움직임에 따라, 자동차 전용의 적층 세라믹 콘덴서는 개수 삭감에 의한 면적 삭감 또는 신뢰성 향상을 도모하기 위해 소형화와 대용량화 그리고 저 ESL화로 인한 고주파 특성 향상의 요구가 높아지고 있습니다.
당사는, 독자적인 세라믹 또는 전극 재료의 미립화·균일화에 의한 박층 성형 기술과 고정밀도 적층 기술을 이용함으로써 「NFM15HC105D0G3」은 당사의 기존 동일 용량의 제품보다 부피비 약 60%의 소형화를 실현하였고 「NFM18HC106D0G3」은 당사의 기존 동일 사이즈의 제품에 비해 약 10배의 대용량화를 실현했습니다.
향후도 시장 요구에 대비한 라인 업 확충에 나서 자동차의 고성능화·고기능화에 기여하고자 합니다.
주요 사양
| ※2 Automobile Electronics Council(자동차 전자부품 협의회)이 정하는 수동부품용(콘덴서・인덕터 등)업계 표준 |
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.