주식회사 무라타제작소 (이하, 「당사」)는 칩 페라이트 비드로서 세계 최초로※1100MHz~1Ghz 대역의 광대역 노이즈를 저감하고, 또한 최대 2.3A의 대전류에도 대응하는 「BLM21HE시리즈」 (이하, 「본제품」)를 상품화했습니다. 본제품은 2022년 11월부터 양산을 시작합니다.
최근 ADAS(첨단 운전 지원 시스템)를 통해 주행 환경에 대한 정보를 얻고, 차량의 경량화 및 설계 간소화를 위해 자동차 제어 시스템에 무선 기술이 도입되고 있습니다. 이러한 무선 통신에서는 GHz(기가 헤르츠) 대역의 고주파 전파를 사용하고 있습니다. 고주파에서의 통신 성능을 확보하기 위해서는 노이즈 대책이 필요하며, 또한 기존의 GHz 대역 이하의 노이즈 대책도 실현하려면 광대역 노이즈에 대응하는 노이즈 대책 부품이 효과적입니다. 또한 EV(전기 자동차)나 HEV(하이브리드 차량)에서는 전기 구동 회로가 필요하며, 이 회로에는 대전류가 흐르고 있습니다. 더불어 제조 설비나 산업용 로봇 등에서도 무선 통신의 활용이 진행되고 있으며, 이들 기기 내에 있는 전원의 노이즈 대책으로서 대전류에 대응하는 고주파를 포함한 광대역의 노이즈 대책 부품이 요구되고 있습니다.
그리하여 당사는 수년간의 노이즈 대책 부품 개발로 쌓은 재료 및 구조 설계나 내부 전극의 최적화를 통해 100MHz~1GHz대역의 광대역 노이즈를 저감하고 최대 2.3A의 대전류에도 대응하는 노이즈 대책 부품인 본제품을 개발했습니다. 본제품을 사용함으로써, V2X※2를 포함해 ADAS등의 제어 시스템의 안정적인 동작에 기여할 것입니다.
당사는 시장의 요구를 충족시키고 자동차 및 산업 기기의 고기능화에 기여할 수 있도록, 노이즈 대책 부품 개발에 지속적으로 노력할 것입니다.
파워 트레인 용도의 제품은 AEC-Q200※3에 준거하고 있습니다.
V2X를 구성하는 제어 시스템이나 wBMS※4등의 차량용 전원 회로, 민생용 전원 회로 등
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.