주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 차량용 기기의 전원 라인 노이즈 대책에 적합한 공통 모드 초크 코일 ‘PLT10HH 시리즈’에 150°C 고온 환경에서도 사용 가능한 신규 라인업(이하, 본 제품)을 추가했다. 본 제품은 2025년 6월부터 양산을 시작한다.
최근 자동차 시장에서는 자율주행 기술의 발전으로 인한 차량 탑재 기기의 고기능화에 따라 전원 라인의 노이즈 대책이 중요해지고 있다. 이러한 가운데, 150°C의 고온 환경과 대전류에 대응하는 SMD 타입의 공통 모드 초크 코일이 필요성이 높아지고 있다.
기존 당사 ‘PLT10HH 시리즈’는 125°C의 환경에서 1A의 전류만 흐를 수 있었으나, 본 제품은 새로운 페라이트 재료를 사용하여 150°C의 고온 대응과 더불어 125°C의 환경에서 최대 약 10배에 달하는 전류값(기존 ‘PLT10HH 시리즈’와 비교)을 실현했다.
본 제품의 상세 내용은 PLT10HH시리즈를 확인하시기 바랍니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.