Select your region & language

주식회사 무라타 제작소, MWC 2024 참가

  • Event

2024-02-08

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 2024년 2월 26일부터 29일까지 스페인 바르셀로나에서 개최되는 세계 최대 규모의 모바일 기술 박람회 ‘MWC(Mobile World Congress)’에 참가합니다. 당사 부스에서는 차세대 통신 분야의 기술을 선보일 예정입니다.

전시회명 MWC Barcelona
기간 2024년2월26일(月)~2월29일(목)
전시 장소 Hall 5 Stand
당사 부스 5D66
공식 사이트 https://www.mwcbarcelona.com 別ウィンドウで開く

주요 전시 개요

  • Vital Sign(활력 징후) 감지 솔루션
    레이더 모듈과 Cellular LPWA 모듈을 이용하여 부스를 방문한 관람객에게 맥박, 호흡 등 사람이 살아있는 것을 보여주는 지표인 활력 징후를 감지하는 데모를 시연합니다. 관람객들은 태블릿이나 스마트폰으로 쉽게 활력 징후 결과를 확인할 수 있습니다.
    • 레이더 모듈은 Texas Instruments의 IWR6843을 사용한 초소형 60GHz 레이더 모듈입니다. 비접촉식으로 고정밀 활력 징후 센싱이 가능합니다.
    • Cellular LPWA 모듈은 Cat.M1/NB-IoT 통신과 더불어 GPS/GLONASS의 실외 위치 감지, Wi-Fi® 기능을 통한 실내 위치 감지 기능을 갖춘 제품 등을 소개합니다. SubGHz 대역의 Proprietary(사유)※1통신도 지원하고 있습니다.
  • ※1Proprietary(사유): 소스코드가 공개된 오픈 시스템과 달리 소스코드가 공개되지 않은 통신 시스템.
  • 고품질, 저비용의 위치 감지 솔루션
    주변 환경의 영향이 적은 LF 안테나와 Bluetooth® Low Energy 모듈을 탑재한 철도 모형을 주행시켜 얼라이언스의 저비용 통신 서비스를 통해 위치 정보를 나타내는 데모를 실시합니다.
    • LF 안테나는 당사 고유의 형상 및 수지 밀봉 기술을 이용하여 고감도와 높은 내구성을 구현한 제품입니다. 주변 환경의 영향이 적어 자동차 스마트 키리스 엔트리에 채용 중입니다.
    • 얼라이언스는 공통 IoT Platform을 사용하여 각 영역의 최적 CSP(Connectivity service provider=셀룰러 통신사)를 이용할 수 있으며, 많은 인증 과정을 생략한 Cloud Connection 기능을 통해 개발 공수 절감 및 소비 전력 절감에 기여합니다. 한 회사의 M(V)NO※2와 계약한 경우와 비교하여 전체 비용 절감과 통신 품질 향상을 기대할 수 있습니다.
  • ※2MNO(Mobile Network Operator):’이동통신 사업자’를 의미하며 자사 통신회선을 이용하여 서비스를 제공.
  • ※2MVNO(Mobile Virtual Network Operator):’가상 이동통신 사업자’를 의미하며 이동통신 사업자로부터 통신회선을 빌려 서비스를 제공. 많은 MVNO는 저가형 SIM이라 불리는 저비용의 서비스를 제공.
  • 데이터 센터 중앙 집중형 전원 시스템
    에너지 소비량을 최대 38%, 유지 보수 비용을 24% 절감하고 전력 효율을 향상시키는 OCP(Open Compute Project) 아키텍처 기반으로 한 데이터 센터 중앙 집중형 전원 공급 장치 시스템의 최신 개발 현황을 소개 드립니다.
  • pSemi 반도체 솔루션
    아래 3종류의 신제품을 소개합니다.
    • PE562212:업계 최고 수준의 Link Budget ※3과 범용 멀티 프로토콜을 지원하는 2.4GHz IoT FEM 모듈※4입니다. 초소형 1.8x1.8 mm 14 리드의 LGA 패키지이며 IoT 애플리케이션에 최적화된 제품입니다.
    • PE44951:Two-way Phase Shifter※5와DSA(Digitally controlled Step Attenuator)를 결합한 제품으로, 6~7.5GHz 주파수 대역의 Massive MIMO※6에서 하이브리드 빔포밍※7을 지원합니다.
    • PE423211: 광대역 AEC-Q100 인증 스위치로 업계 최고 수준의 소비전류를 구현해 전력 소모가 중요한 보안 액세스 애플리케이션에 활용할 수 있습니다.
    • ※3Link Budget: 통신 시스템의 송신단에서 수신단까지의 경로에 존재하는 모든 이득과 손실을 계산하는 방법. 얼마나 안정적으로 수신할 수 있는지를 예측할 수 있다.
    • ※4FEM(Front End Module): LTE, Wi-Fi®, Bluetooth®, GPS등 무선 Front End 회로에 사용되는 각종 기능 부품을 통합한 초소형 집적 모듈.
    • ※5Phase Shifter: 전자회로나 신호처리에서 사용되는 장치의 일종으로, 입력 신호의 위상을 변화시키는 장치.
    • ※6Massive MIMO: 기지국의 안테나 수 증가로 전파를 보다 효율적으로 사용할 수 있도록 하는 기술.
    • ※7빔포밍(Beamforming): 무선통신의 하나로, 특정 방향으로 전파를 송신하거나 특정 방향의 전파를 수신하는 기술.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.