New Release of a Passive Starter Kit for IC of Dialog Semiconductor
무라타 제작소는, Dialog Semiconductor(이하 Dialog)의 Smart Bond IC ; DA14682 및 DA14683의 레퍼런스 디자인을 서포트하는 Passive Starter Kit를 2월부터 판매 개시합니다. 이 키트는 Dialog의 칩을 사용하여 Bluetooth® 메시에 최적인 Bluetooth 5를 지원하고 설계를 수행하는 데 필요한 모든 수동 구성 요소를 제공합니다. 모든 수동 부품을 동시에 사용할 수 있기 때문에 설계자는 샘플을 만들기 위해 부품을 조달해야 하는 불편함에서 벗어날 수 있습니다.
이 키트는 Dialog에서 발행하는 레퍼런스 디자인을 기반으로 Dialog의 확인을 거쳐 제작되고 있습니다. 스마트폰용 액세서리, 홈 오토메이션, 리모트 컨트롤러, 각종 센서 디바이스 등 IoT 관련 어플리케이션의 설계자가 사용하도록 설계되었습니다. 또한 무라타 제작소로부터의 제안으로 웨어러블 장치와 같은 소형 응용 프로그램에 사용할 수 있도록 다양한 소형 제품이 포함되어 있습니다. 앞으로도 Bluetooth®를 포함한 IoT 시장에서 일하는 디자이너를 위한 지원 도구로서 제품 라인업을 개발할 예정입니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.