Select your region & language

압전 필름 센서 Picoleaf™, Renesas사의 Green PAK™을 탑재한 새로운 평가 보드 EVK-v2 제공 개시

  • Sensors

2024-10-16

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 압전 필름 타입의 센서 Picoleaf™의 평가 보드 ‘EVK-v2’(이하, 본 평가 보드)를 개발했다. Renesas사(이하, Renesas)의 디지털·아날로그 혼합형 Programmable IC인 GreenPAK™과 직관적으로 조작할 수 있는 GUI※를 추가해 Picoleaf센서로 간편하게 기능을 검증할 수 있어 보다 효율적인 제품 개발이 가능하다. 본 평가 보드는 2024년 10월부터 제공될 예정이다.

  • ※GUI(Graphical User Interface): 사용자가 마우스나 터치 패널 등과 같은 시각적 요소를 통해 컴퓨터에 명령을 입력하는 사용자 인터페이스.

고감도로 ‘누르는 힘’이나 생체 신호 및 동작 감지가 가능한 당사의 Picoleaf 센서는, 두께가 0.2mm 이하인 슬림형 센서이다. 기존 평가 보드는 출력 아날로그 신호의 고정된 증폭률로 on/off 판정 기준값(역치)을 변경하려면 소스 코드를 수정해야 했다. 이로 인해 감도를 조정해야 하기 때문에 복잡한 기능 검증 과정이 문제였다.
이에 당사는 Picoleaf센서로부터 신호를 가변 증폭시켜, 마이크로프로세서(MPU)가 식별 가능한 출력 디지털 신호로 변환할 수 있는 본 평가 보드를 개발했다. 본 보드는 Renesas사의 GreenPAK 제품을 탑재한 것으로, 최대 4ch의 센서를 동시에 연결할 수 있다. 또한 GUI 기능을 추가해 출력 아날로그 신호 표시, 증폭률의 동적 전환, on/off 판정 기준값(역치)의 변경 등이 가능해졌다. 보다 간편하게 Picoleaf센서 평가가 가능해져 효율적으로 제품 개발할 수 있다는 장점을 가진다.

평가 보드 GUI 이미지

평가 보드 사양

평가 보드명 EVK-v2(품번:KT-DKPS017)
Renesas IC 품번 GreenPAK SLG47004V (예고없이 변경될 수 있음)
GUI 전용 GUI
동시 평가 가능 채널 수 4ch
인터페이스 TYPE-C
노이즈 필터 Yes

제품 사이트

평가 보드의 상세 내용은 여기에서 확인하시기 바랍니다.

관련 사이트

Picoleaf 센서의 상세 내용은 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.