Select your region & language

고음압과 소형화를 양립한 '압전 사운드' PKHPS0013E40 시리즈의 상품화

  • Sound Components (Buzzer)

2021-07-14

이 제품은 생산중지 예정품입니다. (※2025년 5월 22일 업데이트)

주식회사 무라타제작소(이하, 「당사」)는 민생 시장 전용으로 소형 고음압을 특징으로 하는 핀 타입 압전 사운더(부저) 「PKHPS0013E40 시리즈」(이하, 「본제품」)를 상품화했습니다. 2021년 7월부터 양산을 시작합니다.

당사의 압전 사운더는 전자식 발음 부품으로서 가전제품을 시작으로 한 폭넓은 전자 기기의 조작 확인음이나 경고음 등의 보고음을 발하기 위해서 사용되고 있습니다. 보고음의 음압 레벨은 사운드 케이스 사이즈와 비례하기 때문에 듣기 편한 고음압이 필요한 경우에는 케이스 사이즈가 커지고 중대형 사이즈의 사운더를 사용하는 것이 일반적입니다.
본 제품은 주파수 제어기술을 통해 소형 크기임에도 불구하고 중대형 사이즈의 사운드와 동일한 음압 레벨을 달성할 수 있기 때문에 음압 레벨을 낮추지 않고 부품의 소형화가 가능합니다.
또, 중대형 사이즈의 사운더는 개별적으로 포장하는 형태 밖에 대응할 수 없기 때문에 수동 실장이 필요하지만, 본 제품은 테이핑 포장이기 때문에 자동 실장이 가능합니다. 이를 통해 실장 비용 또한 대폭 삭감 시킬 수 있습니다.

본제품의 특장점

  1. 소형, 고음압 : 듣기 쉬운 음압과 소형화를 양립시켜 부품의 소형화와 기판의 공간 절약화를 달성
  2. 테이핑 포장 대응 : 실장 비용 절감
  3. 상품 설계 개량: 높은 온도의 납땜 내성

주요사양

제품사이즈 Φ12.6×9.4mm
소자높이 5.0mm
음압 레벨 83dB (typ)
주파수 4.0kHz

Murata in Brief

Murata Manufacturing Co., Ltd. is a worldwide leader in the design, manufacture and sale of ceramic-based passive electronic components & solutions, communication modules and power supply modules. Murata is committed to the development of advanced electronic materials and leading edge, multi-functional, high-density modules. The company has employees and manufacturing facilities throughout the world. For more information, visit Murata's website at www.murata.com