お取引場所の地域-言語を選択してください。

TVSダイオード(ESD保護デバイス)のFAQQTVSダイオードの保管方法を教えてください。

A
  • 保管環境は周囲温度15~35°C、湿度45~75%RHで保管してください。
    梱包材料は40°Cを超えますと変形することがあります。
  • 大気中に硫黄や塩素などを含んだ腐食性ガスの存在するところには保管しないでください。

その他詳細な情報は、シリーズ一覧ページからデータシートをダウンロードしてご確認ください。

関連リンク

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。