请输入产品型号或部分型号。
片状多层陶瓷电容器(MLCC)没有极性。 多端子片状多层陶瓷电容器(LL*系列)也没有极性,因此即使反转芯片也没问题。 3端子低ESL片状多层陶瓷电容器(NFM系列)也没有极性,但请区分通孔电极和接地电极的使用。
<相关链接> LLA系列 NFM系列 一般用 NFM系列 汽车用(信息娱乐设备) NFM系列 汽车用(传动设备) 噪音控制的基础第11回 片状三端子电容器的使用注意事项 村田制作所 技术文章
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。