お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQ電解コンデンサから置換え可能なセラミックコンデンサはありますか。​

A

電解コンデンサとセラミックコンデンサ(MLCCおよびリードタイプ)を比較した場合、電解コンデンサに比べセラミックコンデンサは周波数特性が優れています。そのためセラミックコンデンサへ置き換えの場合、使用される周波数帯によっては必ずしも電解コンデンサと同静電容量でなくても置き換えが可能な場合があります。
また、電解コンデンサからセラミックコンデンサへ置き換えた場合、セラミックコンデンサはESRが非常に小さいため異常発振を起こす場合がありますが、位相補償回路の定数を調整すると発振を抑えることができます。
置き換えの際は、電解コンデンサのディスクリプション(シリーズ、静電容量、電圧など)から当社ラインアップより相当品を選定いただくほか、実際にご使用される周波数帯でのインピーダンスなどをご確認の上、SimSurfingの高度な検索で必要条件を入力し、条件を満たす品番を選定いただくことも可能です。
性能の保証内容については、詳細スペックシート詳細スペックシートとは
でご参照ください。

置き換えの際は必ず御社実機で問題のないことをご確認の上、ご使用ください。