お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQGQMシリーズとGJMシリーズとGRMシリーズの違いは何でしょうか?

A

GQMシリーズ、GJMシリーズ、GRMシリーズの大きな違いは構造になります。(図1参照)
GJMシリーズとGQMシリーズは定格電圧の違いです。GRMシリーズは、内部電極にニッケル(Ni)を使用していますが、GQM/GJMシリーズは比抵抗の小さい銅(Cu)を用いることで、コンデンサの低ESR(等価直列抵抗化)を実現しています。
低ESRの実現によりGQM/GJMシリーズはQが高く(Hi-Q)、ご使用される用途としてVHF、UHF、マイクロ波などの高周波回路の温度補償用として最適です。

シリーズ GQMシリーズ GJMシリーズ GRMシリーズ
定格電圧区分 >100Vdc ≦100Vdc 区分なし
内部電極 銅(Cu) 銅(Cu) ニッケル(Ni)
用途 高周波回路 高周波回路 -

<図1>