製品の品番または品番の一部を入力してください
GQMシリーズ、GJMシリーズ、GRMシリーズの大きな違いは構造になります。(図1参照) GJMシリーズとGQMシリーズは定格電圧の違いです。GRMシリーズは、内部電極にニッケル(Ni)を使用していますが、GQM/GJMシリーズは比抵抗の小さい銅(Cu)を用いることで、コンデンサの低ESR(等価直列抵抗化)を実現しています。 低ESRの実現によりGQM/GJMシリーズはQが高く(Hi-Q)、ご使用される用途としてVHF、UHF、マイクロ波などの高周波回路の温度補償用として最適です。
<図1>
<関連リンク> GRMシリーズ GJMシリーズ GQMシリーズ
FAQ改善アンケートにご協力ください。このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。
製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。