お取引場所の地域-言語を選択してください。

圧電サウンダのFAQ QICで駆動する際に注意することはありますか?

A

本体を落下したり、衝撃を加えたり、また温度変化を加えたりしないでください。
電荷(サージ電圧)が発生しIC等を破壊する可能性があります。
これに対する保護例として図1のようにツェナーダイオードを使用する方法があります。

ツェナーダイオードを使用した回路 図1:ツェナーダイオードを使用した回路