[動画] マイクロブロア "高速風編"

マイクロブロアの特徴は(1) 薄型1.85mm、(2) 高圧力:1900Pa、(3) 高速流となります。 このデモに示すようにノズルから高速風が噴射されます。
圧電体の振動を空気の噴出に変換する他に類を見ない独­自の製品です。
この特性を生かして様々な製品に適用できます。
ClicK here for details of Microblower
ProductsRobotsCorporate