お取引場所の地域-言語を選択してください。

TVSダイオード(ESD保護デバイス)のFAQQTVSダイオードは回路のどこに使用されますか?

A

TVSダイオード(ESD保護デバイス)は、静電気による電子機器の故障や誤動作を防止するための部品です。
TVSダイオードを使用することで、外部からの静電気がICや電気回路に突入してそれらを破損する前にTVSダイオードを通して静電気を逃がします。
詳細な回路図は以下リンクに掲載しておりますので、ご確認ください。

用途別使用例

関連リンク