お取引場所の地域-言語を選択してください。

圧電サウンダのFAQQ電磁ブザーから圧電サウンダ (他励振タイプ) への置換え方法を教えてください。

A
駆動回路を内蔵しない電磁ブザーの一般的な駆動回路は、図1の通りです。

電磁ブザーの駆動回路例
図1 電磁ブザーの駆動回路例

この回路にて、電磁ブザーを圧電サウンダ (他励振タイプ) に置き換えるだけでは、圧電サウンダは鳴動しませんので、 (スパイク電流抑制のための) ダイオードを図2のように、抵抗に変更する必要があります。

トランジスタ回路を用いる場合の圧電サウンダ・圧電振動板 (他励振タイプ) の駆動回路例
図2 圧電サウンダの駆動回路例

また、圧電サウンダはインピーダンスが高く、電圧駆動タイプのため、ICからの直接駆動も可能になりますので、駆動回路の構成自体を簡略化することも可能です。

関連FAQ
このFAQを見た方は、下記のFAQもよく見ています。
Q. 圧電サウンダ・圧電振動板 (他励振タイプ) の駆動回路例を教えてください。