お取引場所の地域-言語を選択してください。

スマートファクトリーの未来エッジインテリジェンス

Smart Factories of the future

クラウド/エッジコンピューティング

革新的なエッジソリューションを利用することで、オペレーションおよびデータ収集を自動化し、処理と分析をデータの発生源により近い場所で行います。スマートファクトリーの進化により、システムはリアルタイムに決定を行い、効率化を図ることができます。 エッジインテリジェンスは、センサなどから生成される大量のデータを処理することに役立ちます。そのため、データ処理時間を短縮し、安全性を向上させることに期待ができます。 短時間でのデータフィードバックが生産コストや安全に影響する生産現場において、このプロセスを導入することにより、センサによるリアルタイムの対処が可能になります。

メーカーはプライベートクラウドまたはパブリッククラウドを使用して、生成される大量のデータをクラウドに送ったりクラウドから取得したりしています。しかしながら、このプロセスは時間とコストがかかり、多くの企業にとって実行不可能です。これらの課題に対処するために、エッジコンピューティングまたはフォグコンピューティングが、クラウドと工場内の接続設備との間のギャップを埋める有望なテクノロジーとして、浮上しています。また、スマートファクトリーにおいてデータを効果的に活用するには、補完的テクノロジーである、クラウド(データが一元化された場所にある)とエッジコンピューティング(データが末端デバイスにある)の両方が必要です。

代表的なスマートファクトリーでは、製造エコシステム内で生成されるデータは、時間を節約し、素早い意思決定を促進するために、必要に応じてエッジとクラウド間で分配することができます。スマートファクトリーの構築において、メーカーがクラウドおよびエッジコンピューティングのテクノロジーをいかに効果的に組み合わせて採用するかが重要なポイントになります。

ホワイトペーパーダウンロード

最新のSFAコンテンツをみる

Whitepaper Download

製造業におけるエッジコンピューティングのメリット

media object
  • リアルタイムデータ分析: データ分析の速度は、クラウドレベルよりもローカルデバイスレベルの方がずっと速くなります。
  • データセキュリティーの強化: 接続デバイスまたはシステムのセキュリティーは、ドアアクセスコントロール、ビデオ監視カメラ、および物理的なセキュリティー方法を通じて確保することができます。また、データセキュリティーは工場現場の区域に制限されるため、エッジコンピューティングはデータセキュリティーの強化に貢献します。
  • 運用コストの削減: 生成されるデータはデバイス内部に保存されるため、運用またはデータ管理コストは非常に低くなります。
  • コンピューティングタスクの負荷削減: エッジコンピューティングは、エッジ上に情報を保存することにより、接続デバイスから負荷を減らします。また、遠隔地からアクセスできるプライベートクラウドとしても機能します。