製品の品番または品番の一部を入力してください
省エネ活動の一環として、オフィスや家庭でLED照明の導入が加速しています。 しかしそこで使用されるLED電球から発生したノイズがAV機器などの周辺機器に影響を与えてしまう場合があるため、しっかりとした対策が必要です。
ブリッジダイオード直後のDCラインにムラタ製ノイズフィルタを使用すると、30MHz~40MHzで最大25dBのノイズ抑制効果が見込まれます。