ご使用前に、下記の注意事項をお読みください。
本ページに基づき、株式会社村田製作所(以下当社)がご提供します当社製品(以下当製品)のご使用に際しましては、本ページに記載されている製品品質、設計仕様その他の条件をご確認いただきますようお願いいたします。これらに合致しない扱いをされた場合には、当製品の機能が損なわれる等、その機能が十分発揮できない場合があり、この場合、当社は一切、当製品の品質・性能・機能及び安全性を保証いたしません。
書面による契約または貴社と当社が合意した仕様書が無い限り、当社は当製品及び技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証(機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第3者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない)をしておりません。
当製品については、当製品の故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れのある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途で使用しないでください。また、そのような用途に対する一切の不具合については、保証されておりません。そのような状況下で使用される場合には、貴社の責任において、当製品以外の機器・装置をもって人身に対する安全性を確保するシステムの構築をお願いいたします。
- 航空機器
- 宇宙機器
- 海底機器
- 発電所制御機器
- 医療機器
- 輸送機器(自動車、列車、船舶、エレベータなど)
- 交通用信号機器
- 防災/防犯機器
- 燃焼・爆発制御機器
- その他上記機器と同等の機器
当製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
当製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
本ページに掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に関して当社及び第3者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施件の許諾をおこなうものではありません。
当製品、または、本ページに掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいは、その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を順守し、それらの定めるところにより必要な手続きを行ってください。
当社が、当社の仕入先、協力会社などの部品や材料の供給停止などの方針により、当製品の生産を中止する場合があることをご承知置きください。
当社は、当製品の不良解析や品質改善に日々取り組んでおりますが、例えば、当社の仕入先、協力会社などの部品や材料である場合には、当製品の不良解析や、貴社のご要望等に十分に対応できない場合があることをあらかじめご承知置きください。
エンジニアリングサンプル(ES)において、開発品であることから本ページやデータシートに書かれていることから逸脱していたり、不良を含んでいる可能性があります。そのことから、当社は、エンジニアリングサンプルの責任と保証を拒否します。特に、以下のようなエンジニアリングサンプルの使用によって引き起こされたる一切の損害賠償は、お受けできません。
- 評価目的以外のエンジニアリングサンプルのご使用
- エンジニアリングサンプルの不適切なご使用
もし上記内容に、ご質問等がございましたら、当社営業までご連絡いただけますようお願いします。