PTC热敏电阻(POSISTOR®)的FAQQ[PRG 系列]数个“POSISTOR®”产品串联时,可以在超过额定最大电压的电路中使用吗?

A
数个“POSISTOR®”产品串联时,最大电压不会增加。请不要在超过“POSISTOR®”最大电压的电路中使用。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。