村田製作所のハイパワーリチウムイオンバッテリーセル(以下「当社バッテリーセル」という)をバッテリーとしてご使用いただく際には、使用環境に応じた適切な保護機能を必要とします。 このような保護機能がない状態で適切に使用されなかった場合、発熱、発火や爆発に至り、お客様の生命、身体、財産に重大な損害を与える可能性があります。
そのため、村田製作所では、当社バッテリーセルを使用していただいている販売先に対しては、必ず適切な保護機能をバッテリーに組み込むようお願いしております。また、村田製作所が当社バッテリーセルを保護機能がない状態で市場において販売することはございません。
小売店やWEB通販サイトにて、当社バッテリーセルが販売されている場合がありますが、これらのセルに関しては保護機能がなく、その使用に際しては品質及び安全性に関して重大な問題が生じる可能性があります。これらの当社バッテリーセルの使用により何か問題が生じた場合でも当社は責任を負いかねますのでご注意ください。