お取引場所の地域-言語を選択してください。

インダクタの問題解決事例小型化しながら効率を維持する方法

DC-DCコンバーターの小型化に伴う高周波化に対し、その効率に影響するACロス (コアロス) の低い弊社のパワーインダクタを使用することで、電源効率をできる限り維持できます。

How to Keep Efficiency through Miniaturization

DC-DCコンバーター回路の小型化

DC-DCコンバーター回路のスイッチング周波数を高くなると、パワーインダクタに必要なL値がさがり、DC-DCコンバータ回路全体を小型化することができます。

Downsizing of DC-DC Converter Circuits

待ち受け時などの低電流動作時 (PFM) には、できる限り大きなインダクタンス値と低いACロス (コアロス) のインダクタを使用することでDC-DCコンバーターの効率を改善することができます。

Downsizing of DC-DC Converter Circuits

ACロスには周波数特性があることにご注意ください。
弊社のフェライト積層インダクターは、特に高周波での低ACロス (コアロス) 特性に優れており、効率の改善が期待できます。

Downsizing of DC-DC Converter Circuits

例: 3-5MHzのスイッチング周波数において一般的に使用される1uH程度のパワーインダクタにおいて、低ACロス (コアロス) を実現。

よって、DC-DCコンバーターの小型化に伴う高周波化に対し、その効率に影響するACロス (コアロス) の低い弊社のパワーインダクタを使用することで、電源効率をできる限り維持できます。

その他の事例

高周波
RF回路内のロス低減のご提案

RF回路の損失は整合回路に使用するインダクタのQの大きさによっても左右されます。RF回路内のロスを低減するために最適な製品をご提案いたします。

RF Inductors Proposal of the Loss Reduction in the RF Circuit

高周波
小型・高性能のLQP03_02シリーズによる基盤専有面積削減のご提案

近年、スマートフォンの高機能化、多バンド化に伴い、高周波用インダクタの単量が増加傾向にあります。
セットの小型化・薄型化を検討される方に向けて、小型・高性能のLQP03_02シリーズをご提案いたします。

RF Inductors Proposal of the base exclusive possession area reduction by small size, the high-performance LQP03_02 series

高周波
PA・電源ラインにおけるノイズ対策技術のご提案 -チョーク用電源系インダクタの活用例-

RF信号品位改善 (帯域外の不要輻射改善) を目的とした、チップインダクタを活用した携帯端末のPA・電源ラインのノイズ対策方法をご紹介いたします。

RF Inductors Proposal of the Noise Suppression Technology in the PA and Power Line -Example of Using Power Inductors for Chokes-