パワーアンプ(power amplifier: 以後PAと略します)は、通信IC(RF-IC)から出力された高周波信号を必要な出力まで増幅し、アンテナに供給します。
図1に、PAの回路例を示します。PAは1段では要求される出力パワーを満たすことが難しいため、通常は多段構成とします。図1ではPAが2段構成となっていますが、携帯電話の通信方式によって要求される出力パワーが異なりますので、対応する通信方式によりPAの構成を変える必要があります。例えば、UMTSよりGSMのほうが出力パワーの要求が大きいので、UMTSでは2段構成、GSMでは3段構成とする場合が多いと思われます。