バイアスTインダクタの選定で
多くの設計開発リソースを要していませんか?
-
高速車載ネットワークの重要性が増大
-
基準値をクリアするための部品選定ノウハウが必要
-
複数のインダクタを組み合わせた回路構成が必要
増加する高速車載ネットワークの重要性
自動運転やADASなど自動車の高機能化のためにカメラやセンサが多数搭載されます。これらのカメラやセンサで感知した情報をECUに伝送するために、高速車載ネットワークの重要性が増しています。
高速伝送方式のひとつとして、データ伝送用のインターフェースに電力を重畳して一本の同軸ケーブルで伝送を行う、PoC(Power Over Coaxial)方式 の導入が進んでいます。
PoCシステムの代表的な回路
必要なノウハウと基準クリアまでの時間
PoC(Power Over Coaxial)方式では、負荷インピーダンスの低い電源ラインに高周波信号が流れていかないように、バイアスT回路(Bias Tee回路)を設計する必要があります。
その設計において、ICメーカーやTier1、OEM各社が設けているバイアスT回路特性として満たすべき基準値をクリアするための部品の組み合わせを選定するには、ノウハウが必要であり、設計に多くの時間を要します。