製品の品番または品番の一部を入力してください
BOSはBalance of Systemの略で、太陽光発電システムにおける太陽光パネルを除く周辺機器を表す言葉です。 太陽光パネルで発電された電力は電圧を昇圧したり、直流(DC)から交流(AC)に変換されることで様々な電源の負荷に供給することができるようになります。 ムラタはこの電力変換システムにおいて、設計の最適化に貢献できる製品ポートフォリオを提供しています。
SAFシリーズ
SAYシリーズ
LFL/LFB/LDBシリーズ
LFDシリーズ
XRCGB_F_Aシリーズ
CSTシリーズ
GRMシリーズ
KRMシリーズ
KCMシリーズ
GQM/GJMシリーズ
DE1/DE2シリーズ
RDEシリーズ
GA3シリーズ
BLMシリーズ
BLEシリーズ
LQP02HQ/LQW15ANシリーズ
NFGシリーズ
LQH/DFE/LQM/FCULシリーズ
DLW/DLMシリーズ
NXJ1/NXJ2シリーズ
NCU/PRFシリーズ
PRF/PRGシリーズ
NCUシリーズ
NCP03シリーズ
MYBSPシリーズ