製品の品番または品番の一部を入力してください
発振周波数とは、振動子を発振回路に組み込んで動作させている状態での、実際の周波数を指します。 発振周波数は主に振動子の特性によって決まりますが、マイコンの特性、外部負荷容量、実装基板の寄生容量などの影響を受け、実際の発振周波数が決まります。
実際の発振回路の負荷容量と振動子の等価回路定数の値が分かっているとき、以下の式により発振周波数を計算することができます。 fLは負荷時共振周波数、frは共振周波数、Csは負荷容量、C0およびC1は振動子の等価回路定数です。
発振周波数は発振回路の容量によって決まるため、測定の際などにプローブを接触すると、その時点で発振周波数は本来の値からずれます。発振回路に影響を与えずに周波数を測定するためには、上記の方法のように発振回路に接触せずに測定することが大切です。
村田製作所の水晶振動子は、既存の水晶振動子にはない世界初となる独自のパッケージ技術を用い、品質や量産性、コストパフォーマンスに優れた振動子です。
村田製作所は、お客様の製品開発を迅速かつ効率的にサポートするためにリファレンスデザインを提供しています。ICメーカーに推奨されているタイミングデバイス製品リストをご確認いただけます。
村田製作所では、お客様の実装基板を借用し、自社のICマッチング評価にて最適な推奨回路を提案しています。IC-マッチングサービスと設計支援ツールについて説明します。
my Murataにログイン後、リクエストしたい製品の品番別ページ上で「サンプルリクエスト」をクリックしてください。
共振周波数 frや等価回路、周波数可変感度など、水晶振動子でよく使われる専門用語をご紹介します。
発振余裕度とは?発振余裕度の計算方法(判定)、負性抵抗測定方法や簡易確認方法などをご紹介します。
ドライブレベルとは?計算方法(判定)やドライブレベル測定方法例などをご紹介します。
発振振幅とは?測定方法(測定に必要なもの)、注意事項などをご紹介します。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト