お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタ(シリコンコンデンサ)シリコンキャパシタの取り扱い方法

ピンセットを使用する場合

ピンセットの画像

金属のピンセットは製品に傷をつける可能性があります。そのため、プラスチックのピンセット、または柔らかい樹脂材料で覆われているものを使用することを推奨します。柔らかい材質がない場合は、セラミック製のピンセットで気を付けながら使用してください。

真空吸着ピンセットを使用する場合

製品をつかむには真空吸着ピンセットの使用を推奨します。

真空ピックアップ工具
  • 真空ピックアップのノズルは、テフロン®、デルリン®、PEEK、導電性ナイロンまたは非導電性ゴムのような柔らかい材料で作られたものを使用してください。
    (セラミックまたは金属製のノズルは絶対に使用しないでください。)
  • 製品の大きさと使用温度に応じて適切なノズルを使用してください。
  • 真空ピックアップの中でもノズル交換が可能なものを勧めています。
  • 粘着性のある製品を取り扱う必要がある場合は、デルリン素材のもの(135°C未満の場合)を推奨しています。