製品の品番または品番の一部を入力してください
SIMetrix Technologies SIMetrix/SIMPLIS®は、SIMetrix Technologies社の提供する電源設計に特化したEDAツールです。 当ライブラリはSIMetrix専用の動的モデル、SIMetrix/SIMPLIS®共通の静的モデルで構成されます。動的モデルは当社高誘電率系MLCCおよびパワーインダクタの動的モデルを採用したことにより、高誘電率系MLCCではDCバイアス特性、パワーインダクタでは直流重畳特性のシミュレーションが可能になっています。
当データのダウンロードを希望される方は、下記の制約事項をよくお読みの上、同意される場合に限り、ダウンロードいただけます。 当データをダウンロードした場合には、下記事項に拘束されることに同意したものとみなされます。
当データの使用に際しての制約事項
積層セラミックコンデンサSIMetrix 動的モデル
パワーインダクタSIMetrix 動的モデル
積層セラミックコンデンサSIMetrix/SIMPLIS® 静的モデル
高周波インダクタSIMetrix/SIMPLIS® 静的モデル